我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX的外置中性线电流互感器ENCT如何接线?
问题描述:
NSX的外置中性线电流互感器ENCT如何接线?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

外置中性线电流互感器(ENCT)
此互感器与带有Micrologic5/6A或E脱扣单元的三极断路器配合使用,用于检测中性线电流,对于Micrologic5/6A或E
的三极断路器而言,接地故障保护(G)的实现,需要选择ENCT。

固定式、插入式或抽出式断路器可采用相同的ENCT连接方式:
1.通过内部端子块上的端子T1和T2连接。
2.插入式和抽出式断路器不能通过辅助端子连接,接线必须通过内部的T1和T2端子连接。
通过一条屏蔽式双绞线将ENCT接至Micrologic脱扣单元。只允许CT接地端子接地,接地线长度不超过30cm。
3.断路器上进线或下进线不影响CT和中性线的连接,即不论断路器是上进线还是下进线,CT的连接方式均相同,如图所示。
4.截面积为0.4mm2至1.5mm2。
5.最大长度为10m。


注:接线时需要断零排,ENCT的H1,H2接零排的断点。没有穿心式的。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置