我们今天能为您提供什么帮助?

IC2000光敏开关墙式探测头如何接线?

问题描述:
IC2000光敏开关墙式探测头如何接线?

所属产品线:
IC 照明控制元件

解决方法:

墙式探测墙式探测头的IP等级为IP55,接线时需要将探头内部模块从透明罩中取出,将探头背后的卡口松开就可以将探头取出。接线时不需要单独的工具,探头上面有两个白色的按钮,将上面白色按钮按下将线接入后松开按钮,线就会卡在接线孔里面,按后可以将线引出接到IC2000上面。