我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212变频器已将F或R端子的功能改成3(反向),为什么电机仍然无法反转?
问题描述:
ATV212变频器已将F或R端子的功能改成3(反向),为什么电机仍然无法反转?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器的F311(电机方向)这个功能出厂设置的是1(正转),因此电机只能正转。需将F311(电机方向)设置成0(正转/反转)或设置为2(反转),电机才可实现反转功能。