IHP定时开关如何设置夏令时和冬令时?
问题描述:
IHP定时开关如何设置夏令时和冬令时?所属产品线:
Multi9低压终端配电产品解决方法:
夏令时和冬令时是为了充分利用自然光源节约电能人为设置的时间。夏令时和冬令时之间的时间段与标准的时间相比要提前一个小时,比如夏令时的9点钟对应标准时间的8点钟,触点动作的时间也会提前一个小时。在主界面按menu键然后选择TIME/DATE进去之后选择SU-WI,然后可以选择不同地区的夏令时,不同地区夏令时开始和结束时间不同,也可以自己设定夏令时开始和结束的时间,如果选择FIX DATE直接设定具体月份和日期时间,如果选择FREE RULE 设定月份和第几周和时间。例如用FIX DATE设定的时间为12月12号15点钟为夏令时开始时间,则到这一天15点之后IHP的时间会自动提前一个小时变为16点钟,设定好夏令时后冬令时只要设定日期,时间为夏令时设定的时间加一个小时,在该例中冬令时时间自动为16点钟,则到这一天16点钟之后IHP时间会退后一个小时变为15点钟,如果不需要夏令时冬令时在设定时直接选择“NONE”。
是否有帮助?