我们今天能为您提供什么帮助?

ic65如何安装和拆除漏电附件?

问题描述:
ic65如何安装和拆除漏电附件?

所属产品线:
Vigi iC65

解决方法:

RCBO为带电流保护的漏电动作断路器。国标GB16917中规定只能在现场组装RCBO一次,且任何拆卸应留下永久可见的损伤。安装漏电时先将断路器下端接线孔对应漏电底座上的插针插好,再将断路器上端和漏电附件上端扣在一起。然后将黄色卡片按下再将红色卡片拨到黄色卡片将其挡住,最后将将黄色卡片上部白色的卡片翻上去扣好。将vigi ic65拆除时需要将黄色的卡片往下拉,然后将黄色卡片上部白色的卡片翻下来,就可以将漏电取下。第一次将装好的vigi ic65取下时黄色卡片上会有快红色挡片挡住,只能将挡住的这部分折断才能将黄色卡片拉下来,这样也就留下了损伤。