问题描述:
IHP没有编写任何程序时触点是什么状态?若在同一时刻既有一个ON的命令又有一个OFF的命令会是什么结果?所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件解决方法:
没有编写任何程序的情况下,触点状态是1、3(2、4)导通,3、5(4、6)断开。
若在同一时刻既有ON的命令又有OFF的命令,那么定时开关会执行OFF的命令,并且这算两个命令。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
没有编写任何程序的情况下,触点状态是1、3(2、4)导通,3、5(4、6)断开。
若在同一时刻既有ON的命令又有OFF的命令,那么定时开关会执行OFF的命令,并且这算两个命令。
是否有帮助?