我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
smartlink智能接口单元上的COM和STATUS指示窗口分别指示什么状态?
问题描述:
smartlink智能接口单元上的COM和STATUS指示窗口分别指示什么状态?

所属产品线:
智能网关模块

解决方法:

指示情况

初始化

COM:黄灯

STATUS:绿灯

启动

COM:与Modbus串行端口通信时亮黄灯,如果不存在Modbus通信则熄灭

STATUS:每秒钟切换一次绿灯和红灯

操作

COM:与Modbus串行端口通信时亮黄灯,如果不存在Modbus通信则熄灭

STATUS:绿灯

降级

COM:与Modbus串行端口通信时亮黄灯

STATUS:闪烁橙色灯(外围设备出现问题:24V输入/输出口短路或者过载;电源电压低于19.2V)

故障

COM:与Modbus串行端口通信时亮黄灯

STATUS:红灯(内部故障)