我们今天能为您提供什么帮助?

iDPNa vigi停产了,用什么替代?

问题描述:
iDPNa vigi停产了,用什么替代?

所属产品线:
iDPN Vigi

解决方法:

iDPNa vigi系列(A9D90606、A9D90632,宽度36mm,无故障指示窗口)停产了,替代方案有两种:

1.  用iDPNa vigi+(A9D91606、A9D91632,宽度18mm,无故障指示窗口)替代,主要区别是宽度不一样,且iDPNa vigi+漏电测试按钮的位置在手柄下方。

2.  用iDPNa断路器加vigi iDPN ELE 30mA漏电附件替代,宽度36mm,主要区别是用iDPNa+vigi iDPN组合可以拼装电气附件,有故障指示窗口。