我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ARA自动重合功能被禁止后如何复位?
问题描述:
ARA自动重合功能被禁止后如何复位?

所属产品线:
ARA

解决方法:

当超过最大重合尝试次数后,ARA会被禁止自动重合的功能,此时ARA面板上的指示窗口为红灯固定,复位方式有三种:

1.将断路器的拨动手柄打到分闸位置,再合闸。这种方式可以迅速复位,合闸后ARA面板上的指示窗口立刻变为正常工作状态(绿灯闪烁)。
ARA1.jpg

2.将ARA面板上的OFF-auto旋钮由auto位置旋转到OFF位置,再转回auto位置。ARA要经过重合前第一次延时TA1和重合后第一次检查TB1时间后,面板上的指示窗口才会变为正常工作状态。例:配iC65的ARA选择程序2时,TA1=1min,TB1=2min。
ARA2.jpg


3.通过改变程序类型,如将程序选择旋钮从程序1调节到程序2,也可以复位ARA。