iACTc控制附件与iCT接触器之间如何接线?
问题描述:
iACTc控制附件与iCT接触器之间如何接线?所属产品线:
iCT解决方法:
iACTc控制附件上有6个接线端子,标号分别为L、N、T、X、S1、S2,其中L、T、S1在上端,X、N、S2在下端。
L和N为电压输入端,X为持续信号输入端,N为脉冲信号输入端,S1、S2为连接接触器线圈的端子。


1.对于电流大于等于25A的iCT接触器,可以直接通过黄色卡夹与接触器连接。
黄色卡夹内部有金属导电片,将iACTc安装在iCT左侧后,滑动黄色卡夹直到锁定到位,此时黄色卡夹将S1、S1端子与接触器的线圈端子A1、A2从电气上相连,A1、A2端子不需要再接线。

2.对于电流为16A的iCT接触器,不能用黄色卡夹连接,需要客户自己接线。
将iACTc的S1端子与接触器的A1端子相连,S2端子与接触器的A2端子相连。
是否有帮助?