我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
带Ti24接口和不带Ti24接口的RCA远程控制附件有什么区别?
问题描述:
带Ti24接口和不带Ti24接口的RCA远程控制附件有什么区别?

所属产品线:
RCA

解决方法:

1. 从外观上:

不带Ti24接口的RCA没有Ti24的接口,没有OF指示触点,没有模式1和模式3的选择旋钮;带Ti24接口的都有,如下图所示。
RCA.jpg

2. 从功能上:

不带Ti24接口的RCA,只能通过Y1端子输入持续信号或Y2端子输入脉冲信号实现本地控制;带Ti24接口的RCA可以选择模式1(本地或中央远程控制)或模式3(中央远程控制+本地集中控制)的控制方式,并增加了Y3的中央持续信号输入,可以通过Ti24接口实现中央远程控制。
标准RCA

标准RCA

带Ti24接口的RCA