我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RCA远程控制附件和ARA自动重合控制附件上的操作模式可以被锁定吗?
问题描述:
RCA远程控制附件和ARA自动重合控制附件上的操作模式可以被锁定吗?

所属产品线:
RCA

解决方法:

对于不带Ti 24接口的RCA,操作模式不能被锁定;

对于带Ti 24接口的RCA,模式1、3,A、B复位方式以及OFF/auto旋钮上有一个透明面盖,可以被锁定;

对于ARA,程序1、2、3、4以及OFF/auto旋钮上也有透明面盖,可以被锁定。

锁定方式为:使用NSX100-250的铅封附件LV429375将透明面盖锁定。需要注意的是,要保证铅封密封线在手柄的活动范围之外,如图:
4.jpg5.jpg