我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ARA自动重合控制附件能锁定断路器吗?
问题描述:
ARA自动重合控制附件能锁定断路器吗?

所属产品线:
ARA

解决方法:

可以,ARA的锁定与RCA的锁定相似。操作步骤如下:

1. 将断路器手柄拨到断开位置,将ARA的OFF/auto旋钮转到OFF位置;

2. 对于1P/2P的断路器,拉出ARA自带的锁定装置,可以用直径3-6mm的挂锁,将断路器锁定在OFF位置。对于3P/4P的断路器,除需要给ARA的锁定装置加挂锁之外,还需要在断路器的手柄处单独加挂锁附件(A9A26970),再加挂锁来锁定。
1.jpg 2.jpg 3.jpg