我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
带Ti24接口的RCA拼装iC65断路器后,开关分合闸,RCA上的辅助触点会改变状态吗?
问题描述:
带Ti24接口的RCA拼装iC65断路器后,开关分合闸,RCA上的辅助触点会改变状态吗?

所属产品线:
RCA

解决方法:

只有给RCA的N-P端子提供了额定230V AC,50HZ的电压,断路器合分闸,11,12,14端子才会有状态翻转.RCA.jpg