LADN10,LADN01辅助触点模块可以用在国产接触器LC1D系列吗?
问题描述:
LADN10,LADN01辅助触点模块可以用在国产接触器LC1D系列吗?所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
可以,但是只能和LC1D205-620**C的接触器搭配,且属于正装(不影响其宽度)。因此LC1D205-620**C的接触器最多可以搭配9个瞬时辅助触点,其中包括右侧两个正装4组触点模块+左侧一个正装单组触点模块。

是否有帮助?


可以,但是只能和LC1D205-620**C的接触器搭配,且属于正装(不影响其宽度)。因此LC1D205-620**C的接触器最多可以搭配9个瞬时辅助触点,其中包括右侧两个正装4组触点模块+左侧一个正装单组触点模块。

是否有帮助?