问题描述:
NG125系列断路器的漏电模块相同极数是不是尺寸均是一样的?所属产品线:
Vigi for NG125解决方法:
NG125系列断路器相同极数的只有可整定型的尺寸是不同的,并不是全系列相同极数尺寸就是相同的,例如 VigiNG125 3P 300 mA的宽度是81mm,而VigiNG125 3P 300…3000I/S/D的宽度是99mm,具体可参考下图所示:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
NG125系列断路器相同极数的只有可整定型的尺寸是不同的,并不是全系列相同极数尺寸就是相同的,例如 VigiNG125 3P 300 mA的宽度是81mm,而VigiNG125 3P 300…3000I/S/D的宽度是99mm,具体可参考下图所示:

是否有帮助?