问题描述:
IM9、IM10、IM20如何实现故障定位?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
绝缘监测器IM9、IM10、IM20若监测多个回路,发生绝缘故障时,只能手动故障定位。即通过VigilohmXGR手持发生器,和配有电流探头的XRM移动接受器一路路排查来实现手动故障定位。因IM9、IM10、IM20注入信号能量小,不能与故障定位装置XD与XL配合使用实现自动故障定位。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
绝缘监测器IM9、IM10、IM20若监测多个回路,发生绝缘故障时,只能手动故障定位。即通过VigilohmXGR手持发生器,和配有电流探头的XRM移动接受器一路路排查来实现手动故障定位。因IM9、IM10、IM20注入信号能量小,不能与故障定位装置XD与XL配合使用实现自动故障定位。
是否有帮助?