Reflex iC60的Y1,Y2,Y3分别是什么信号?reflex iC60的默认模式是什么?接线方式有哪些?
问题描述:
Reflex iC60的Y1,Y2,Y3分别是什么信号?reflex iC60的默认模式是什么?接线方式有哪些?所属产品线:
Reflex iC60解决方法:
Y1为230VAC持续信号,Y2为230VAC脉冲信号,Y3为24VDC持续信号 。
没有Ti24接口的默认模式是模式1,有Ti24接口的默认模式是模式3。
Reflex iC60没有Ti24接口的和带有Ti24接口的接线方式不一样。
在三相系统中,应注意使用相同的相连接的电源和输入Y1和Y2,否则可能会导致设备损坏。
基本接线方式有:

在选择了模式3的时候,为了让Y1作选择作用,高电平的时候,禁止Y2,而Y3有效;低电平的时候,禁止Y3,而Y2有效,必须接线:
是否有帮助?