我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A1111面板可以安装的语言有多少组?

问题描述:
ATV御程面板VW3A1111安装的语言有多少组?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

VW3A1111最多支持25组语言(英文、中文、德语、西班牙语、法语、意大利语、俄语、土耳其语、波兰语、巴西语、保加利亚语、捷克语、丹麦语、希腊语、芬兰语、挪威语、罗马尼亚语、瑞典语、斯洛伐克语、繁体中文、韩语、匈牙利语、泰语、越南语、乌克兰语),最多能够安装10组语言。

目前出厂默认的10种语言依次是:英文、中文、德语、西班牙语、法语、意大利语、俄语、土耳其语、波兰语、巴西语(如果语言包版本较低的话,可能没有后面几种语言,可以通过刷语言包解决)。

VW3A1111如何更新语言包