FA381716
FA381716
我们今天能为您提供什么帮助?
酒店需要轻点系列带指示灯的“请勿打扰” 为单控开关,我们能否将E8432/2改成带灯的产品?
问题描述:
酒店需要轻点系列带指示灯的“请勿打扰” 为单控开关,我们能否将E8432/2改成带灯的产品?
所属产品线:
ZENcelo轻点系列
解决方法:
E8432/2不能改成带灯的产品,因为产品模具已定型,不能更改模具。
首次发布日期:
2019/8/27
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ZENcelo轻点系列
探索更多
范围:
ZENcelo轻点系列