我们今天能为您提供什么帮助?

E3031STVS WW带屏蔽普通电视插座接通后信号不良,如何改善?

问题描述:
E3031STVS WW带屏蔽普通电视插座接通后信号不良,如何改善?

所属产品线:
NEO 都会系列

解决方法:

这款电视插座对接线有较高的要求,如果接线不良的话会造成信号线与外层屏蔽线之间短路,从而影响信号质量。接线要求:1. 采用75Ω的同轴电视信号线,拨开中间的信号线约5mm长即可,再将外层屏蔽线拨开,距离中间的信号线约5mm以上。2. 将同轴电视信号线插入电视插座的接线孔位(注意不要让信号线与外层屏蔽线短路),中间的信号线将被自动夹紧,然后再将压住外层屏蔽线的夹子螺钉拧紧即可。