我们今天能为您提供什么帮助?

PIR系列的360o存在感应器能否并联放置在不同区域来扩大感应范围,且用旁路开关实现手动控制?

问题描述:
PIR系列的360o存在感应器能否并联放置在不同区域来扩大感应范围,且用旁路开关实现手动控制?

所属产品线:
ARGUS人体存在感应器

解决方法:

可以,两个存在感应器的L和N端子分别接在火线零线上。如图所示。如果加旁路开关(常闭自复位式)可以由火线引出,另一侧接在负载L端。当负载处于关闭状态,短按一下复位开关即可接通负载,且此时感应器不再受光感度影响。