我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
一个C-BUS系统里两个终端(两个中控电脑)用一个中控软件Homegate来控制不同网络,可以吗?
问题描述:
一个C-BUS系统里两个终端(两个中控电脑)用一个中控软件Homegate来控制不同网络,可以吗?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

2个中控电脑需要2个中控软件,但是中控软件可以控制多个网络,视软件的版本决定。