我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳断路器插入式或抽出式开关如何实现板后接线?

问题描述:
NSX插入式或抽出式开关如何实现板后接线?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳断路器插入式和抽出式的板后接线有两种方式:一种是采用穿板后连接,这时要在底板上开一个大方孔,接线端子固定在板后,不需要单独的附件,如下图1。另一种是加装长绝缘直角端子扩展器,这时底座安装在板前,板上开6或8个圆孔(3极断路器开6个孔,4极开8个孔),如下图2,订货号为LV429276(NSX100-250),LV432526(NSX400-630)。

注意:一个订货号(LV429276、LV432526)包含两只端子,3极断路器需要订3个,4极断路器订4个。

图1 穿版后连接

图2 加装长绝缘直角端子扩展器