我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RSU软件可以修改Ir旋钮的整定值吗?
问题描述:
RSU软件可以修改Ir旋钮的整定值吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不可以,只能通过旋转Ir旋钮本地设定,但是粗调值设定好后,可以通过控制单元上的按钮或者RSU软件进行步长为1A的微调,其调整值只能小于Ir旋钮设定的值,若超过这个范围,则需要重新旋转Ir旋钮。