我们今天能为您提供什么帮助?

Vigi NSX可以工作在690VAC吗?

问题描述:
Vigi NSX可以工作在690VAC吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不可以。NSX的额定工作电压是690VAC,单独的断路器在690VAC使用,但是vigi模块只有ME(200V-440VAC)、MH(220V-440VAC和440V-550VAC)和MB(220V-440VAC和440V-550VAC),绝缘监视模块电压为200V-440VAC,所以Vigi NSX的最高工作电压只能达到550VAC,不能达到690VAC。