我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
防止电气火灾的RCD如何选型?
问题描述:
防止电气火灾的RCD如何选型?

所属产品线:
Vigi iC65

解决方法:

经实验证明,引发火灾的最小能量是60~100J,即60~100W功率持续1s产生的能量。也就是在Un=220V时,271~450mA的电流持续1s就可能引发火灾。根据IEC和有关国家规范规定,漏电电流保护装置的不动作电流为额定动作电流的1/2,则故障点的漏电电流不应大于250mA。因此,防止电气火灾装设的漏电保护装置的动作电流应该不大于500mA。