我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]两个PRF功率型继电器并排安装时对触点热电流(Ith)有什么影响?
问题描述:
两个PRF功率型继电器并排安装时对触点热电流(Ith)有什么影响?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

当两个继电器之间的安装间隙为13 mm时Ith为30A,当继电器无间隙地并排安装时为Ith25 A。