我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX的Modbus通信模块是如何固定安装的?
问题描述:
NSX的Modbus通信模块是如何固定安装的?

所属产品线:
IFM

解决方法:

NSX系列的Modbus通信模块是一个安装在DIN导轨上的设备。借助多模块安装附件,用户也可以在不使用其它连线的情况下将若干个Modbus通信接口模块互相连接起来。