FA381756
FA381756
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ACE949-2通讯接口支持的通讯协议和物理接口是什么?
问题描述:
ACE949-2通讯接口支持的通讯协议和物理接口是什么?
所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列
解决方法:
Modbus RTU协议,物理接口为2线RS485电气接口。
首次发布日期:
2019/8/27
修订日期:
2019/9/3
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Sepam 20 系列
Sepam 40 系列
探索更多
范围:
Sepam 20 系列
Sepam 40 系列