FA381773
FA381773
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Multiclip 80A的额定冲击耐受电压是多少?
问题描述:
Multiclip 80A的额定冲击耐受电压是多少?
所属产品线:
安装和连线附件
解决方法:
额定耐受冲击电压为6kV。
首次发布日期:
2019/8/27
修订日期:
2019/9/3
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
安装和连线附件
探索更多
范围:
安装和连线附件