我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV310系列变频器线路电抗器和电机电抗器VW3A4551-VW3A4555尺寸?
问题描述:
ATV310系列变频器线路电抗器和电机电抗器VW3A4551-VW3A4555尺寸?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:
型号 a*b*c 单位mm
VW3A4551 100*135*55
VW3A4552、VW3A4553 130*155*85
VW3A4554 155*170*115
VW3A4555 180*210*125