我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV212通过MODBUS查看历史故障的地址是多少?
问题描述:
ATV212通过MODBUS查看历史故障的地址是多少?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212通过MODBUS查看历史故障的地址是FE10到FE13, FE10是最后一个故障,FE11是FE10倒数第二个故障,FE11是倒数第三个故障,FE13是倒数第四个故障。