我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MT控制单元基本保护功能及其描述?
问题描述:
MT控制单元基本保护功能及其描述?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

1、长延时保护功能保护电缆过负荷;

2、短延时保护防止配电系统的阻抗性短路,短延时跳闸可确保和下级断路器的配合;

3、瞬时保护功能防止配电系统的金属性短路,跳闸延时不可调,电流超过设定值时跳闸命令被送至断路器,固定的延时时间是20ms;

4、接地故障保护可消除由接地故障引起的故障点或导体内的温升;

5、漏电保护防止人直接接触外露导电部位,及泄露电流可引起外露导电部分的电位升高。