我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MT定期维护恶劣适用环境如何要求?
问题描述:
MT定期维护恶劣适用环境如何要求?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

如果未能满足下文所规定的所有条件,建议把两次预防性维护之间的间隔时间减少一。

恶劣的操作和环境条件

温度

开关柜外年平均温度在35度和45度之间

负载百分率

大于80%In(每天运行8h或24h)

相对湿度

大于80%

腐蚀性环境

设备安装在3C3或3C4类环境中,没有任何特殊保护措施

盐性环境

安装地点与海洋的距离小于10公里,并且设备没有采取任何特殊保护措施

灰尘

设备未保护

振动

在0.2和0.5g之间的连续振动