FA381815
FA381815
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Com’X 200模拟输入端精度为多少?
问题描述:
Com’X 200模拟输入端精度为多少?
所属产品线:
Com'X Box 物联网网关
解决方法:
0…10V或4…20mA精度0.5%,Pt100和Pt1000精度1%
首次发布日期:
2019/8/27
修订日期:
2019/9/3
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Com'X Box 物联网网关
探索更多
范围:
Com'X Box 物联网网关