我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]CAD控制继电器是否有常开点数量为6个,常闭点数量为3个的产品?(控制电压为AC220V)
问题描述:
CAD控制继电器是否有常开点数量为6个,常闭点数量为3个的产品?(控制电压为AC220V)

所属产品线:
国产TeSys Deca 控制继电器

解决方法:

有,型号是CAD32M7C+LADN31C或CAD50M7C+LADN13C。