我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]VAM 4C / VAM 4CD的技术参数?

问题描述:
VAM 4C / VAM 4CD的技术参数?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

VAM 4C / VAM 4CD的技术参数:

VAM 4C/VAM 4CD
跳闸接点数量 1
数字输入数量 1
数字输出数量 1
测量回路
额定电流 In 1A/5A
额定功率 fn 45…65Hz
功率消耗 0.3VA
热耐受 60 × In for 1 s
动作整定
相电流段IL> 0.5…6.0 × In
接地故障Io> 0.05…5.0 × In
精度 ± 5%
返回率 0.95