我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]WS-G开关柜使用的B-Link系统有什么优点?

问题描述:
WS-G开关柜使用的B-Link系统有什么优点?

所属产品线:
WS-G

解决方法:

B-link连接系统不需要任何的维护。它在用户现场安装容易且不需要气体处理。

B-link系统的更进一步优点包括:
所有的硅橡胶绝缘件已在工厂时就已被安装在开关柜上,并进行局放试验。B-link系统的现场安装实现可视(看得见你所做的)。当相邻的开关柜的B-link连接系统拆卸后,分离的母线之间形成绝缘距离,而不需要气体处理。如果必要,针对整个母线系统或一台开关柜,可分别测量每一段母线的电阻。