[Q&A]VAMP 259 线路保护装置的主要特点有哪些?
问题描述:
VAMP 259 线路保护装置的主要特点有哪些?所属产品线:
Vamp 200 系列解决方法:
VAMP 259 集成了保护、远程和本地控制、测量、电能质量、报警和状态指示等各种功能,为输电线路提供了全面的纵联距离保护和光纤差动保护。
通过计算线路阻抗(Z=U/I)实现。如果阻抗在跳闸区(一般通过R-X 阻抗图指示),则距离保护动作。VAMP 259 对于短路故障和接地故障各有5 个独立的距离元件。距离保护功能实时计算保护区内线路阻抗,可为输电线路提供高精度的距离保护。
距离保护区域采用多边形特性。对于每一个保护区可设置负荷闭锁区域(即负荷越界区域)。
VAMP 259 的距离保护功能适用于中性点直接接地或低阻接地的电力系统。中性点经消弧线圈接地或不接地的系统采用灵敏性方向接地保护。
VAMP 259 的距离保护功能可组成纵联距离保护方案。装置之间可通过DI/DO 信号或纵联通道通讯(85)传输POTT(超范围允许式)或PUTT(欠范围允许式)。这种情况下每个方向至少需要一对DI/DO。

线路差动保护功能的dI>87 可对输电线路保护区域中的任何点提快速清除故障。
线路差动保护元件采用测量电压计算三相电流中单相的电阻部分。两台装置通过专用的通讯通道(纵联通道)交换电阻性电流信号,并判断属于区内故障还是区外故障。
是否有帮助?