我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]VAMP 200系列的检同期功能是什么?

问题描述:
VAMP 200系列的检同期功能是什么?

所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

VAMP 200系列保护装置在断路器合闸前具有检同期功能。该功能将监视电压的幅值、频率和两个电压的相角差。因为该功能有两个保护段,所以装置最多可监视3 个电压。电压可以是母线电压和线路电压或母线电压和母线电压(母联)。此外,装置也包括电压检测功能。