FA381844
FA381844
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]IFE接口工作电压范围是多大?
问题描述:
IFE接口工作电压范围是多大?
所属产品线:
IFE以太接口及网关
解决方法:
24V DC,-20%至+10%。即19.2-26.4V DC。
首次发布日期:
2019/8/27
修订日期:
2019/9/3
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
IF以太接口及网关
探索更多
范围:
IF以太接口及网关