我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV32、ATV320变频器报OCF是什么故障?

问题描述:
ATV32、ATV320变频器报OCF是什么故障?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

ATV32、ATV320变频器报OCF是过流故障。
可能原因:1,[设置] (SEt-) 与 [电机控制] (drC-)菜单中的参数不正确。 2,惯量或载荷太大。 3,机械锁定。
修复措施:1,检查参数。 2,检查电机/ 变频器/ 负载的大小。 3,检查机械装置的状态。 4,减小 [ 电流限幅1] (CLI)。 5,增大开关频率。