我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器报INF2是什么故障?

问题描述:
ATV12变频器报INF2是什么故障?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器报INF2是内部错误2。
可能原因:变频器内部功率板不能识别或不兼容。
解决措施:变频器断电后如果故障不能复位,可尝试将变频器恢复出厂设置,如果仍然不能复位故障,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。
ATV12变频器恢复出厂可参考以下内容:ATV12变频器恢复到出厂怎么设置?