我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器报F009是什么故障?

问题描述:
ATV310变频器报F009是什么故障?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器报F009是制动过速故障。
可能原因:
1、制动过猛或驱动负载惯性太大;
2、对于负载惯量大或需要频繁制动的应用,没有接制动电阻或制动电阻损坏;
3、电网电压有波动。
解决措施:
1、增大减速时间,参数路径:[CONF]--[FULL]--[500-]--[501-]--[501.1];
2、接制动电阻,关闭减速时间自适应,参数路径:[CONF]--[FULL]--[500-]--[501-]--[501.6],设置为“00”;
3、确认电网电压是否正常。