RE22系列断电延时继电器为保证正常工作,电源最少通电时间是多少?
问题描述:
RE22系列断电延时继电器为保证正常工作,电源最少通电时间是多少?所属产品线:
Harmony 时间继电器解决方法:
RE22系列断电延时时间继电器有:RE22R1KMR、 RE22R2KMR 、RE22R1MKMR,为保证正常工作,要求电源达到最少通电时间,RE22R1KMR、 RE22R2KMR通电最少时长是1S,RE22R1MKMR通电最少时长是80mS, 动作时序图可见该特性:
是否有帮助?


RE22系列断电延时时间继电器有:RE22R1KMR、 RE22R2KMR 、RE22R1MKMR,为保证正常工作,要求电源达到最少通电时间,RE22R1KMR、 RE22R2KMR通电最少时长是1S,RE22R1MKMR通电最少时长是80mS, 动作时序图可见该特性:
是否有帮助?