问题描述:
RE17RMMW的At,Ht和D功能如何配置?所属产品线:
Harmony 时间继电器解决方法:
RE17RMMW时间继电器具有A,At,B,C,H,Ht,D,Di,Ac和Bw延时功能,但是在其前面板的功能选择旋钮上没有At,Ht,和D的选项,如下图:
需要配置At功能,可以将功能旋钮设置到A,再使用Y1触发信号就可以实现At功能了,如下图:

同样Ht功能需要设置为H,D功能需要设置为Di,再配合Y1触发信号就可以实现对应功能了。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
RE17RMMW时间继电器具有A,At,B,C,H,Ht,D,Di,Ac和Bw延时功能,但是在其前面板的功能选择旋钮上没有At,Ht,和D的选项,如下图:
需要配置At功能,可以将功能旋钮设置到A,再使用Y1触发信号就可以实现At功能了,如下图:

同样Ht功能需要设置为H,D功能需要设置为Di,再配合Y1触发信号就可以实现对应功能了。
是否有帮助?