Unity Pro中添加一功能块后,其默认名称为TON_0,如何修改功能块的名称?
问题描述:
Unity Pro中添加一功能块后,其默认名称为TON_0,如何修改功能块的名称?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
TON_0是功能块的实例名,在使用FFB助手添加功能块时,用户可以自行定义名称。在添加了功能块后,可以双击变量和FB实例——功能块选项卡——双击默认名称——修改实例名。
是否有帮助?


TON_0是功能块的实例名,在使用FFB助手添加功能块时,用户可以自行定义名称。在添加了功能块后,可以双击变量和FB实例——功能块选项卡——双击默认名称——修改实例名。
是否有帮助?