问题描述:
LMC058格雷码SSI串行绝对编码器接至LMC058的Encoder端口,旋转编码器得到的数据是先增大后减小,然后再增大再减小,是什么原因?所属产品线:
LMC058 & LMC078解决方法:
编码器配置问题。例如:连接12bit(每圈)/13bit(圈数)的SSI编码器,在编码器配置窗口,正确配置如下。如果错将“Number of data bits”配置为13,就会出现此现象,只需正确配置即可解决问题。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
编码器配置问题。例如:连接12bit(每圈)/13bit(圈数)的SSI编码器,在编码器配置窗口,正确配置如下。如果错将“Number of data bits”配置为13,就会出现此现象,只需正确配置即可解决问题。

是否有帮助?