我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058添加虚轴的后使能不成功,如何处理?
问题描述:
LMC058添加虚轴的后使能不成功,如何处理?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

LMC058添加虚轴后,在POU中应用相关的功能块。这样的POU可以放在MAST或MOTION的任务中去,但是要注意在轴的softmotion设置中要把总线循环类型选择对应起来----即若在MAST中应用的虚轴,其总线循环类型选择MAST;在MOTION中应用的虚轴,其总线循环类型选择MOTION;或者不论在POU放置哪个任务中统一选择父总线类型即可。